This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:bq28z610黄金文件过程问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ28Z610, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654837/bq28z610-bq28z610-golden-file-procedure-question

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOBQ34Z100

您好!

我已成功完成学习周期、但在 bqstudio 中找不到如何创建著名的黄金文件。

此电路是否使用其他模式来生成生产文件?

此组件是否有特定的文档?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有人使用此电路? 有人来自 TI?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以直接从旧文件中读取 srec 文件、然后将其放入新硬件中。 它将会起作用…
    您能在 bq28z610的学习周期中提供帮助吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    是的、当然我可以阅读旧的 srec、但通常目标是在成功学习周期后生成新的 srec。

    例如、对于 bq34z100等其他 bq、bqstudio 具有一个图标、可生成黄金文件和所有文件以进行大规模生产。

    对于 bq28z610、它完全没有问题。

    如果您想了解有关学习周期的一些建议、我可以为您提供帮助。

    此致。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果有人已经使用 bq28z610、感谢您提供有关生成生产文件的建议。
    我不明白为什么德州仪器不回复、也不为这个新闻量表编写程序...
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在第二阶段,即放松5小时:[VOK]位被清零,但[RDIS]被置位,并且再次[RESPON]位被置位.... 这令人困惑的是,文档上确切的内容… 提到•"一旦监测计读取 OCV 读数、IT STATUS ()寄存器中的[VOK]和[RDIS]位就会清零
    并对其进行了认证、以便进行 Qmax 更新。" 并且“当发生有效的 OCV 读数时,GaugingStatus[RESET]标志会被置位”,所以请帮我…… 我能给您提供电子邮件 ID 吗、以便我们可以对此进行讨论?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在本例中、I Battery Percentage 始终显示为100%。 您能告诉我为什么会发生这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagannath 您好、

    您可以通过以下地址向我发送电子邮件: lilith_mail@laposte.net

    导出您的参数(*。gg.csv)并向我指示您的单元格的引用以及您选择的 ID。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、现在还好、我终于找到了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lilith、

    我很高兴听到这个问题得到解决。 如果您需要有关此器件的任何其他帮助、请打开新主题、我们将对其作出响应。

    谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler