This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:黄金映像、更新状态和最大错误

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623965/bq34z100-g1-golden-image-update-status-and-max-error

器件型号:BQ34Z100-G1

我们使用的是 BQ34Z100-G1。 电池组是6S 18650 Lion 配置。 电池组经历了学习周期、更新状态使其变为06、最大误差为1%。 导出了黄金映像.srec 文件。

将.srec 编程为新单位时、最大误差会变为较大的负数、通常为-112%。

我的问题是:
1.这是否是因为在生成黄金映像之前更新状态未重置为02?
2.如果在生成黄金映像之前将更新状态设置为02,则需要在生产包上执行什么过程? 我知道需要发送 IT enable 命令。 是否需要对生产包进行循环以将更新状态恢复到06、或者是否需要在正常的软件包使用中进行循环? 我们甚至需要担心产品包中的更新状态吗?
3.主题的细微更改-对于黄金映像,建议将周期计数重置为0。 这适用于电量监测下的计数 和配置下的计数吗?

谢谢、

Cary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cary、
    这是可能的,尽管我不能确定这是原因。 要位于安全侧、请按照将其设置为02的说明进行操作、查看问题是否仍然存在。
    2.对更新状态为02的黄金文件进行编程后、发送 IT 命令(0x21)。 这将启用阻抗跟踪、并导致更新状态立即从02变为06。 您无需执行任何循环。
    3.是的。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您对该过程的澄清。 最大误差保持为1%、更新状态在启用后变为06。  

    此致、

    Cary