This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:线圈电容器

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624065/bq51050b-coil-capacitors

器件型号:BQ51050B

您好!

我在我的设计中使用的是 BQ51050B、我在确定线圈使用的正确电容器值时遇到了问题。

首先、我使用 原理图中的值尝试了760 308 101 303。 接下来、我尝试了 760308102207 、其中 C1=150nF、C2=1.9nF、C1=340nF、C2 3.5nF (电容器具有10%容差)。 似乎什么都不起作用。

我使用示波器测量信号、输入电压看起来正常(信号类似于充电器发送的信号)、但 RECT 引脚上的电压仅约为100mV。 我已附上测量结果中的图片。 测量是使用760308102207线圈且 C1=340nF、C2=3.5nF 进行的。 负载是一个1200mAh 的单节锂聚合物电池。

原理图中的 R29未组装、因此 CHG 引脚当前处于悬空状态。

理想情况下、我希望使用第一个(较小)线圈、但我知道尺寸可能会导致问题、因此第二个线圈也是一个选项。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RECT 引脚上的电压不正确。 此时应该会看到直流电平、但示波器快照会显示交流脉冲。
    原理图看起来正常。 是否在多个设备上出现问题? PCB 组装是否有问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只有1个用热空气手工焊接的单元(我测试了2个 IC)。 我检查了电路板、一切都还可以、但我会再次检查。
    较小的线圈和计算值是否正常? 它具有很高的电感、因此我相信这应该能够补偿尺寸。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这看起来不像线圈调谐问题-- RECT 处的电压交流过大。 AC1和 AC2的输入是全向整流并在 RECT 时进行滤波、这是该点的非稳压电压、但看起来应该比示波器快得多。 怀疑交流电对 RECT 短路或有未接地的情况。