This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:BQ24210 Vovp

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624295/bq24210-bq24210-vovp

器件型号:BQ24210

大家好、

根据 BQ24210的参考设计、VBUS 连接到6V 太阳能电池板。
Vovp 额定电压介于7.3V 至7.7V 之间。

大多数处于阳光直射下的6V 太阳能电池板将远远超过 Vovp、导致 IC 处于过压锁定状态、从而导致电池不充电。
是这样吗...?

如果是、我不了解 IC 的低 Vovp、或者应该进行外部电压调节(齐纳二极管可能是?) 始终放置在 BQ24210器件的前面...?

这将如何影响 VBUS-DPM 功能...?

我很难找到一个适合采用 MPPT 的低压太阳能电池板(6V)的器件。

请提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是启动运行的输入电压必须小于 Vovp。 启动后、充电器负载将降低电池电压、VBUS-DPM 将管理负载以防止电池电压崩溃。
    如果启动时的电池电压持续高于 Vovp、则可以添加电压限制或调节器件。 这可以是您提到的齐纳二极管、也可以是 LDO。 对于许多电池、即使是一个小电阻器负载也会将电池电压降低到峰值以下。 最佳解决方案取决于您的要求和用例。