This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:BAT 输出的反极性保护?

Guru**** 2811405 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624521/bq25892-reverse-polarity-protection-for-bat-output

器件型号:BQ25892

您好!

一位客户询问了如何将 bq25892与用户可维修的电池配合使用。 为此、我们需要在更换电池时添加反极性保护、以防用户出错。 使用标准 PFET 方法时、在 BAT 线路中使用 PFET 以及通过电阻器(受齐纳二极管保护)将 PGND 栅极连接到 PGND 时、您是否会看到任何问题?

然后、我们可以通过 IRCOMP 功能补偿 PFET 的 Rds-on。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    我们通常建议使用标准 PFET 方法对 BAT 进行反极性保护。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应和好消息!