This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:关于 LM5088的操作

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660191/lm5088-on-the-operation-of-the-lm5088

器件型号:LM5088

你好。

我们将考虑 LM5088。
我们通过修改 EVM 来评估使用 WEBENCH 设计的电路。
但是,评价中有一些含糊不清的变动部分,我将进行调查。

有关详细信息、请查看随附的文档、

感谢 you.e2e.ti.com/.../3005.LM5088.pdf

e2e.ti.com/.../LM5088_2D00_50_2D00_2-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masazumi、

    我查看了波形、它们看起来不正确? 似乎有些不稳定性。 您是否在 EVM 中安装了 WEBENCH 组件? 或者是否做出了妥协,如果是,哪些妥协? 谢谢。


    David、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我在单独的工作表中描述了 LM 5088 EVM 的变化。
    当输出为50V 时、请告诉我不稳定运行的原因。
    详情将随附

    感谢 you.e2e.ti.com/.../LM5088out35.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过查看表的褐色增量并重新计算 ESR、可以看到非常高的 ESR? 您能不能放置在 ESR 较低的库中、比如100mR。 我认为高 ESR 和低频零点正因高穿越频率而导致不稳定?

    如果您没有任何其他的 Cout 电容器可供尝试、建议将 Rcomp 从44.2k 降低到5k。

    希望这对您有所帮助?

    David。