This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217DEVM:如何在 PMIC 成功加电后调整 DCDC2电压?

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352, TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660042/tps65217devm-how-to-adjust-dcdc2-voltage-after-successful-pmic-powerup

器件型号:TPS65217DEVM
主题中讨论的其他器件:AM3352TPS65217

大家好!

我们使用 TPS65217D 为定制板中的 am3352处理器加电。 所需的默认上电正常、但我们需要将 DCDC2电压从1.1V 更改为1.35V、这仅在相应的寄存器内容发生变化时才成功、但无法获得目标电压(1.35V)、即无变化。

您能不能帮助我在默认上电后进行调整、但我们可以根据需要从 MCU (控制 PMIC)将 LDO 电压自定义为。

提前感谢!

此致、

Dhanasekaran k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dhanasekaran、

    我已将您的请求指派给负责的应用工程师、我们将尽快回复您。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在 e2e 论坛上提问。

    由于您需要 DCDC2 = 1.35V、因此我假设您尝试在1GHz 时钟下进入 Nitro OPP 模式(VDD_MPU =标称值1.325V、最大值1.378V)。

    如果您使用的是 TI Linux 内核、则 AM335x 软件会自动处理 TPS65217的电源定序、以进入高功率和低功率模式。 另一个 e2e 线程中提到了这一点:

    如果您尝试从 MCU 更改 TPS65217 PMIC 电压、则需要编写 I2C 命令 、这些命令应遵循第41页数据表第9.5.2.2节" LEVEL2保护"中介绍的过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    感谢您的快速回复!

    如前所述、我们可以访问 DCDC2寄存器、也可以更改其内容、但使用万用表进行验证时未获得预期输出电压。 通过使用相同的步骤、我们可以在 LDO1上获得预期输出。

    因此、我想知道、与 LDO 相比、需要执行任何特殊步骤来获得正确的直流/直流转换器输出电压、例如在写入之前启用或禁用相应的转换器(或)序列中所需的任何重新启动。

    此致、

    dhanasekaran K

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢快速更新!

    您是否正在使用(a)  Linux 内核和 TPS65217驱动程序、或者您是否在  MCU 上使用(b)自定义 I2C 固件来修改 DCDCx 和 LDOx 电压?

    一旦我知道您如何修改寄存器映射中的电压、就更容易提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    实际的问题是、我们将 PMIC 与 I2C1上的 am3352连接、而不是 I2C0、因此处理器无法访问 PMIC 以进入  Nitro OPP 模式、因此我们使用  MCU 上的定制 I2C 固件 来修改 DCDCx 和 LDOx 电压。

    此致、

    dhanasekaran K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian Berner!


    在我们的案例中、am3352无法通过 I2C 访问 TPS65217D (PMIC)以进入 Nitro OPP 模式、因此我们使用 MCU 上的自定义 I2C 固件(也与 TPS65217D 连接)来修改 DCDCx 和 LDOx 电压。 当对 LDO 进行更改时、会提供预期的电压、但直流/直流转换器不工作。

    此致、
    dhanasekaran K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否为正在工作的 LDO 事务和发生故障的 DCDC 事务提供 I2C 日志文件(.txt 或.CSV)?

    最好由连接到 SDA 和 SCL 线路的外部 I2C 监听器(Saleae、TotalPhase、Tektronix)捕获数据日志。