This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65023:TPS65023应用问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623253/tps65023-tps65023-application-question

器件型号:TPS65023

您好、先生、

根据电池容量的有效使用。
当 VBAT 为3.3VDC-3.6VDC 时、可以为直流/直流转换器提供3.3VDC 输出、
但是 LDO 可能是 VBAT 3.3VDC-3.4VDC 不工作输出3.3VDC、因为 LDO 需要满足压降要求、对吧?

如果是、您能否帮助告知其他 PMIC 支持3个 DC/DC 和1个 LDO (低于50mV 压降电压)? 谢谢。  



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将此帖子分配给相应的应用工程师、他将回答您的问题。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    谢谢你。 我将等待您的好消息。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    LDOx 轨上的负载将设置为3.3V?

    如果看第9页的"电气特性"表、可以看到输出电流为50mA 时、VINLDO = 1.5V 时、LDOx 两端的压降典型值为65mV。 这非常接近您对50mV 压降的预期。

    是的、直流/直流使用具有100%占空比运行的 P 通道高侧 FET、因此基本上 VOUT=VIN、但 FET 上始终会出现压降、因此 VOUT=VIN - ILOAD*RDS、ON

    如果您无法使用 TPS65023、因为当需要3.3V 输出轨时、您的电池电压预计会降至3.4V 以下、则可能没有满足所有这些严格要求的 PMIC。

    您使用的是哪种类型的电池化学物质和电池充电器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的大脑、

    电池类型为锂电池。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    有多种使用锂(Li)的电池化学物质。 有关 更多详细信息、请参阅 en.wikipedia.org/.../Lithium_battery。

    为了确定最适合您设计的 PMIC、我们需要知道将作为 PMIC 输入电压(VIN)施加的最小、标称和最大电压。

    它还有助于了解每个电源轨所需的所有输出电压和电流。 这有时称为电源树。 您能否提供此信息?