This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS40210:SEPIC 设计

Guru**** 2555780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624358/webench-tools-tps40210-sepic-design

器件型号:TPS40210

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我发现此论坛帖子与采用 TPS40210的 SEPIC 设计相关。

https://e2e.ti.com/support/power_management/non-isolated_dcdc/int-non-isolated_dcdc/f/198/p/60615/219892?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=TPS40210%20SEPIC#219892

我不知道该模型是否应发送给外部客户,因为 Britt Brooks 说,由于设计中有其他制造商的模型,该设计不会发布在外部网站上。

此设计能否简单地作为参考提供? 我们是否有其他模型供客户用于仿真 SEPIC 型设计中 TPS40210的稳定性?

请告诉我、我们是否可以帮助客户、或者我们是否没有适用于 TPS40210的 TINA 仿真。 我们能否模拟客户的响应?

如果您有疑问或有其他意见、可以直接回复我的电子邮件。

感谢您对此的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    网上似乎提供了 SEPIC 示例。 请参阅 www.ti.com/.../slum492
    此致、
    EL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    谢谢! 我看到了另一个设计、但这个设计不是。

    非常感谢您的帮助!

    Richard Elmquist