This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5001:LM5001的软启动时间

Guru**** 2468560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657562/lm5001-the-soft-start-time-of-lm5001

器件型号:LM5001

你(们)好


我认为 LM5001的软启动时间是使用 COMP 灌电流计算得出的。
您能告诉我计算软启动时间的公式吗?
此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好横田洋三、

    一个内部 COMP 上拉电阻器(典型值为5k)为 COMP 引脚上的软启动电容器提供充电电流。 当 Vout 开始斜升时、充电电流大约为(5V-1.3V)/5k。 计算软启动时间并不容易、因为这种软启动控制方案只会使 COMP 电压逐渐增加。 总软启动时间不仅与 SS 电容器和充电电流有关、还与启动期间的输出电容器和负载电流有关。 我建议使用 EVM 根据您的应用条件测量软启动时间。

    谢谢

    Gavin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gavin-San

    感谢你的答复。
    我尝试使用 EVM 测量软启动时间。
    但在 Vin=12V、Vout=51V 和 Iout=100mA 的情况下、我无法设置 TSS=4ms。
    LM5001能否根据规格设置4ms?

    此致、
    横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您可以尝试更改软启动电容器以更改 SS 时间。 增加 C 以增加 SS 时间。 (您可以将数据表中的图17作为参考)。