This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95378BQ5M:在对 TPS40428进行编程之前、是否可以安全地启用 MOSFET?

Guru**** 2770685 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40428, CSD95378BQ5M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624660/csd95378bq5m-is-safe-to-have-the-mosfets-enabled-before-the-tps40428-is-programmed

器件型号:CSD95378BQ5M
主题中讨论的其他器件:TPS40428

我的设计使用两个 CSD95378BQ5M 通过220nH 电感器进行连接、以生成通用 VCCINT 电源。 它们由 TPS40428控制、但 CSD95378BQ5M 中的 VDD 和使能引脚连接在一起、以便在电路板打开时使能。

我的问题是 、在对 TPS40428进行编程之前、启用 MOSFET 是否安全? 我在 CSD95378BQ5M 的12V 输入电压附近连接了许多电容器、并且在10块电路板中一直正常工作、但现在  、第一块 CSD95378BQ5M 中的其中一个电容器(两个额定电压为16V 的330uF 电容器中的一个)在两块新电路板中爆炸。 这可能是由许多原因造成的、但我将尝试在将来固定问题并减少问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Giuseppe、
    我已将您的问题转发给我们的应用团队。 希望我很快能为您解答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    来自应用程序的响应:

    "底线是在对控制 IC 进行编程时,我们无法使用功率级开关,这意味着无法启用功率级或无法应用12V 主电源。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Brett、我将实施这些更改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需确认一下:这意味着在使能引脚和 VDD 引脚连接到 GND 时、安全地为功率级开关的 VIN (原理图上的 U20)提供12V 电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是可以的。