This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192I:不可理解的定时器故障

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24192I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660251/bq24192i-incomprehensible-timer-fault

器件型号:BQ24192I

您好!

无法理解的计时器故障(REG09[4:5]=11)仅在预充电设置为128mA 时发生。

当预充电设置为 int 256 mA 时、不会发生此故障。

当出现故障时、电流和时序各不相同、如下所示:

・外壳1:3h06m 86mA
・案例2:0h36m 845mA
・外壳3:3h14m 171mA
・外壳4:3h11m 171mA
・外壳5:3h01m 238mA  

寄存器设置和条件如下;

交流适配器12V
  充电启动 电压:大约2.6V
输入电压限制 VINDPM:4.68V
输入电流限制 IINLIM:1.5A
快速充电电流限制 1.344A
预充电电流限值:128mA μ A/256mA  
终止电流限制:128mA
看门狗:禁用
快速充电计时器设置:5h
其他:默认

此故障的原因是什么?

如果您需要运动学、请告诉我。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi、

    REG09[4:5]=11是指安全定时器到期故障。 目前、您的安全计时器设置为5小时。

    几个问题:

    -您有充电周期日志吗? 完成充电周期需要多长时间(从起始电压到终止电压)?

    -您的电池容量是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    费尔南多-圣、

    感谢您的支持。

    我附加了充电周期数据。

    e2e.ti.com/.../BQ24192I-Charge-cycle.xlsx

    电池容量为2835mAh。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致、

    KUramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kuramochi-San、

    我从提供的 CCCV 图中看不到任何异常。

    目前、您的主机是否首先通过清除 REG05[3]来禁用安全计时器、然后再配置计时器并启用充电? 为了确保安全定时器正常运行、建议首先使用 REG05[3]禁用/重新启用定时器。 bq24192i 数据表的第9.3.3.6节中提到了这一点。

    我建议在充电开始之前重新启用安全计时器、从而验证后一个被执行并且重复一个充电周期。