This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq51013B:将 bq51013B 与具有输入动态电源管理功能的电池充电器配合使用

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660141/bq51013b-using-bq51013b-with-a-battery-charger-that-has-dynamic-power-management-on-the-input

器件型号:BQ51013B

您好!

我正在对使用 BQ51013B 接收器 IC 的无线电源系统进行原型设计。  此接收器 IC 为具有动态电源管理功能的电池充电器供电。  因此、电池充电器将根据输入端的可用功率(即 BQ51013B 的可用功率)自动调节电池充电电流。  有时、当我们为无线电源系统通电时、电池充电器会将充电电流设置为700mA、BQ51013B 的输出将为4.75V (符合我们的要求) 但在其他时候、我们将看到电池充电器将充电电流设置为400mA、 BQ51013B 将 为4.45V (在这种情况下、充电电流不符合我们的产品要求)。  在后一种情况 下、BQ51013B 显然无法为我们的电池充电器 IC 提供足够的电源。

我们的理论是、在握手序列期间、 当 BQ51013B 初始化与无线电源发送器的电源协议时、它有时会锁定到较低的功耗模式、并且我们仅获得400mA 的充电电流。  您能否提供有关如何确保 BQ51013B 与发送器初始化为具有更高价值的电源协议的任何想法?  由于我们得到的结果是间歇性的、因此控制环路似乎正好位于以较高功率状态初始化与较低功率状态之间的边缘。  

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    这可能是由于通信电流限制导致的、这将在通信期间减少输出电流限制。 可以使用 EN 1和2引脚 EN1=0和 EN2=1来禁用这个特性。
    bq51013B 将自身标识为5W 单元、没有其他模式或选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回应 Bill。  我们将对此进行尝试。  如果在 bq51013B 输出端出现在接收器侧之前没有电源、我们如何将 EN2拉高?  只需将 EN2连接到 OUT 引脚是否有效?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian

    RECT 引脚上的电压可用于上拉 EN2。  它将需要一个电阻器和齐纳二极管组合来限制电压。  RECT 为非稳压电压、最高可达15V。  EVM 将使用1k 电阻器、5.1V 齐纳 BZT52C5V1T-7和1uF 滤波电容器。