This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24079:BQ2407x ILIM &gt 会怎样;8k Ω

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24079

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656191/bq24079-bq2407x-what-if-ilim-8kohm

器件型号:BQ24079

BQ2407x 充电器规定最大 R_ILIM 电阻值不得大于8kOhm、这基本上会设置200mA 的输入电流限制。

不过、在 USB 模式下(EN1=EN2=0)、充电器显然可以处理较小的输入限制(100mA)。 我的问题是、超过8kOhm R_ILIM 限制会产生什么后果? 例如、I set (EN2、EN1)=(1、0)、然后 I lim 电阻使用10.16k Ω(对于150mA)或21、8k Ω(对于70mA)。 这些配置是否真的不起作用、或者我应该期待什么负面影响?

谢谢、

Karoly P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    对于 R_ILIM 8k 欧姆条件、输入电流限制为200mA、EN1和 EN2=0、输入电流限制为100mA (USB100)。 EN1和 EN2将输入电流限制为100mA。

    输入电流将支持充电电流(BAT)和输出电流(OUT)。 优先权将被给予,最佳可得技术将根据需要减少,以支持淘汰。

    低输入电流限制值使得充电和支持输出电流变得困难。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、但数据表中已经说明了这些内容、主要是我在上面的问题中提到的内容。

    "低输入电流限制值使得充电和支持输出电流变得困难。" 这也不能解决这个问题、因为假设 bq24079处于 USB 模式、它可以在100mA 等低电流下充电。 问题是、如果我使用 Rilim 电阻器设置相同的限值(甚至更高、例如150mA)、会产生什么后果。