This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:TPS61088有问题

Guru**** 2563850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660272/tps61088-issue-with-tps61088

器件型号:TPS61088

尊敬的先生/女士:  

我们设计了采用 TPS61088的5V/6A 升压转换器。 附加原理图以供参考。 它会产生不良的效率。 对于1.5A 负载和1.8A 负载,效率分别为77%和69%。 如果我增加负载,结果非常糟糕。 我在输入端提供4.2V 电压。  

如果原理图中遗漏了任何内容、请提出建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    效率取决于 PCB 布局和您使用的电感器。 请您与我们分享 PCB 布局和缩进器 DS、以便我们进行详细检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用了在 webench TI 仿真中生成的电感器,即 SRP6540-1R5M。 我将很快向您发送布局。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、请连接每层的 PCB、以接地端为高。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS61088.xlsx

    随附了显示 tps61088段、SYS_GND 和模拟 GND 的 Excel 图像。 请告诉我、这是可以的、或者您需要更多信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的输出功率很大、因此如果 PCB 板很小、则需要至少使用4层板来处理热性能。 即使 PCB 板非常大、您也需要在底层覆铜整个接地。 如 TPS61088 UG 所做的那样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    效率与测试方法有关、 您测试的 Vin、Vo 的位置是什么? 确保在输入和输出电容器上测试 Vin、Vo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    已针对满载测试5V/6A 并获取 PCB 输入和输出点的读数。 现在效率看起来正常。 我在此附上输出和输入电压波形(交流模式),我可以看到低峰间纹波,但也有开关噪声。 如何消除这种情况。 如果我的输入电压降低、这些噪声会增大。 请建议。  

    另一个问题是电缆长度对输出和输入电压的影响。  

    我们设计了5V/6A 电源 PCB、该 PCB 与另一个具有电池的 PCB 距离很小。 此外、来自 PCB 的5V 输出将进入另一个 PCB。 因为这会导致电压下降。  

    你有什么建议? 原理图中的任何更改、我昨天已经介绍过。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在测试输出纹波时、您使用了什么带宽和测试方法?
    对于电缆效应问题、请使用短而厚的电缆、而不是其他解决方案。 因为您的电流很大。