This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24193:使用此芯片并联为2节锂聚合物电池充电

Guru**** 1850680 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24193
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660412/bq24193-charging-2-li-po-cells-in-parallel-with-this-chip

器件型号:BQ24193

支持路径:/Product/Development 和故障排除/

大家好

我们在工业产品中使用 bq24193 (因此现在无法更改芯片)、并且电池制造商遇到了问题。

到目前为止、我们使用的电池是单节7200mAh 3.7V 锂聚合物电池。

最接近的替代产品是交货周期极短的电池组、其中包含2节3000mAh 锂聚合物并联电池、为我提供6000mAh。

我是否能够使用 bq24193对其进行可靠充电?

它们也没有平衡电路、只有过压/过流保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Erick、您好!

    您所描述的1s2p 配置仍被视为单节电池应用、只要充电电流和调节电压阈值仍在 bq24193的工作范围内、它就适用于 bq24193。

    我会确保1s2p 电池组的电池匹配良好、以避免阻抗不匹配等问题、这些问题会随着电池老化而影响运行时间。 串联配置中的电池必须进行电池平衡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你费尔南多。
    如果一节电池出现任何问题、则电池端子上的过压/电流或欠压保护 PCB 应防止该电池过度放电和过充、对吧?

    我们已将 bq 设置为在器件通电时以512mA 或1A 的电流充电、并在器件关闭时允许2A 充电。
    2节电池组支持0.2C 正常充电或0.5C 快速充电、这在1.2A dn 3A 时应该是正常的。

    当打开时、我们的最大持续电流约为3.5A、这对于它们指定为1C 放电(即6A)的2节电池组而言应足够
    maksimum 峰值峰值约为5A、对于6A 而言仍然正常。

    我的推理有任何问题?

    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Erick、您好!

    您的推理是正确的。

    电池组应内置初级保护 IC、您需要使用电池组的数据表进行验证、以查看具体细节、 但是、应该至少有2个 FET、一个用于充电、另一个用于放电控制、用于控制电池组何时可以安全充电/放电、并同时处理过压和欠压问题。

    bq24193具有二级保护:BATOVP、过流保护和热保护。 5A 放电尖峰不应使 bq24193的 BATFET OCP 跳闸、但我会验证电池组保护上的放电阈值、以确保其符合规格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢费尔南多、这将为我们带来帮助。