This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:在 OTG 模式下使用

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H, BQ25890, BQ25895, TPS2514A, TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660097/bq25890h-using-in-otg-mode

器件型号:BQ25890H
主题中讨论的其他器件: BQ25890BQ25895TPS2514ATPS2546

我可以将处于 OTG 模式的 BQ25890H 用作充电设备吗? 例如5V 1、5A。
是否可以用 BQ25890H 对 D+和 D-的结论进行短路?
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sergey、

    bq25890H 一次只能在一种模式下运行、无论是降压模式还是升压模式。 这意味着当器件配置为充电器时、开关转换器将处于降压模式、为 SYS 输出供电并为电池充电。 当处于 OTG 模式时、转换器反向运行、以在 VBUS 上提供5V 输出。

    如果要修复 D+/D-检测结果以始终检测 DCP、则可以短接 D+/D-线路。 但是、如果您将这些线路短接、则在您想要与 HVDCP 适配器握手的情况下、您将无法驱动 D+/D-线路上的可编程 DAC。 我还建议查看 bq25890或 bq25895、它们没有可编程 DAC、但仍然提供 D+/D-检测。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    我想通过以下方案启用 bq25890h:

    在 ID 信号处、我将识别连接到 USB 的设备类型。 如果 ID 悬空、则 SDP/DCP / CDP 连接到 USB。 如果 ID 连接到 GND、那么我想包括一个升压模式并申请5V VBUS 电压和高达1.5A 的电流、例如充电器(专用充电端口)。 问题是、bq25890h 短路 D +和 D-是否可以定义为 DCP?
    很抱歉英语不好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sergey、

    是的、在充电模式下、您可以短接 D+/D-线路以强制 bq25890H 始终检测 DCP 是否存在输入电流限制。 您可以短接它们或在线路之间使用200欧姆电阻。

    当处于 OTG 模式时、您将在 REG0A 中配置升压模式输出、从而可以设置 OTG 电流限制和输出电压。 符合您要求的最接近电流限值为1.4A。

    连接到 USB 端口、希望看到 DCP 的器件需要看到正确的 D+/D-端接(在本例中为短路)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fernando、
    我知道我可以将 D +和 D-短路、或者放置一个电阻器、电阻最高为200欧姆、但我对另一个问题感兴趣。 BQ25890H 能否在不使用外部电阻器的情况下独立缩短升压模式下的引脚 D +和 D-?
    我需要 BQ25890H 以两种模式工作:
    1)根据信号 D +和 D-、按照所连接端口类型的定义为内部锂离子电池充电;
    2)为外部设备(例如手机)充电、模拟 DCP。
    如果引脚 ID 短接至 GND、则启用升压模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sergey、

    bq25890H 本身不能使 D+/D-线路短路。 bq25890H 可在 D+/D-上为 HVDCP 握手生成各种电压阈值、但不能在内部短接 D+/D-线路或对连接的任何外部器件执行枚举。

    OTG 期间连接的外部器件将需要 DCP、它需要看到 D+/D-线路短接以使其知道它可以消耗多少电流。

    由于应用需要根据 ID 引脚的状态切换 D+/D-线路、因此您需要一个 USB 端口控制器、例如 TPS2546。 如果不需要与主机交换数据、TPS2514A 是一个很好的替代方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fernando、
    感谢你的帮助。
    考虑到 OTG 作为外部设备的充电器、我们需要对 D +和 D-线路进行短路、我们可以使用最简单的模拟多路复用器。