This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HV:测试期间、TPS92515HV 损坏

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624236/tps92515hv-tps92515hv-damaged-during-lighting-on-test

器件型号:TPS92515HV

您好!

客户基于 Webench 仿真制作了 TPS92515HV 电路。

但在照明开启测试期间、一些 IC 损坏。

因此、她希望从 TI 获得原理图和 PCB 布局评论。

您能否查看随附的原理图和 PCB 布局、让我获得结果?

还随附了旧的 LED 规格表。

此致、

Nicky

e2e.ti.com/.../200W-LED-PCB.PDF

e2e.ti.com/.../NV4W144ART_2D00_E_2800_4288A_2900_R70-R8000-R9050_2800_NICHIA-11.9V_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

    请问使用的输入电压是多少?

    我的问题是使用 PWM 引脚的 UVLO 设置。 尽管 LED 堆栈看起来是48V 堆栈、但它看起来被设置为在极低的电压下打开。 在理想情况下、您不希望在输入端超过 LED 堆叠电压之前开始开关。 另一个问题是、在满输入电压下(我假设大于48V)、您将超过 PWM 引脚的绝对最大电压、这可能会导致损坏。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    输入电压为50.5V、Ruvlo 电阻值可通过连接的 webench 进行选择。

    Webench 文件中是否存在任何错误?

    您能否推荐 Ruvlo 电阻器值?

    此致、

    Nicky

    e2e.ti.com/.../TPS92515HV_5F00_LED_5F00_11.9V_5F00_700mA_5F00_4S_5F00_2P_5F00_3A-Diode.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

    Webench 并不总是为一切选择理想值、我不确定是否可以设置 UVLO。 但是、在任何情况下、我都可能会将 UVLO 设置为48V 左右或类似的值。 较低电阻的2.2k 和较高电阻的102k 将其设置为48V。

    此致、

    克林特