This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65233-1:浪涌保护

Guru**** 2636155 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65233-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660164/tps65233-1-surge-protection

器件型号:TPS65233-1

你(们)好,先生  

我看到 TI 有两个推荐的浪涌保护电路,我是否知道下面的两个电路可以支持2kV 浪涌?

到目前为止、我们测试了1.75KV 浪涌、TPS65233-1的 VLNB 引脚将损坏

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.您的电视的器件型号是多少?
    2.如何添加电压相关电阻器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、萧

    对于浪涌测试、必须添加 D4。
    D4的类型是什么? 它应该是1N4007二极管。
    TI 之前已经完成了浪涌测试、该器件可以通过4.5kV 测试。
    您能否将原理图和 BOM 发送给我进行审查?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复  

    原理图如下,请提供建议  

    如果您需要 BOM 列表,请告诉我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、萧  

    DT400 (TVS)二极管响应速度太慢、无法钳制 LNB_PWR0电压、因此我们必须在 DT400和 DT401之间添加一个1N4007进行浪涌测试、它可以防止在 DT400钳位 LNB_PWR0电压之前高压传递到 IC。
    无需 BOM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    如果使用 TPS65233-1计算器,R1需要使用1.5K 欧姆,对吗
    电阻器的封装尺寸如何? 0603或0805?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、萧

    是的、R1 = 1.5k Ω 是可以的。

    建议使用0805封装、 可为 R1提供至少0.25W 的功率电阻器。