This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:如何估算 LM5069的功率耗散

Guru**** 2611315 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624611/lm5069-how-to-estimate-power-dispassion-of-lm5069

器件型号:LM5069

您好!

在以下条件下:控制 NMOS、24V/11A、环境温度为45°C;

如何估算 LM5069的功率消耗?  

谢谢!

-落基山脉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    岩石、

    LM5069 ES 表的偏置电流最大值= 1.6mA  在48V 输入时、此值= 77mW。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian
    什么是 ES 表偏置电流? 数据表中是否指定了1.6mA?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    岩石、

    是的。 "ES"表示"电气规格"或"电气特性"。 VIN 偏置在第5页的顶部指定。 LM5069在其工作温度范围内的最大偏置电流为1.6mA、输入电压= 48V。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Brian
    栅极驱动器是否也会增加任何功率耗散?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅当 Vout 通过栅极持续下降2mA 时、方框图中所示的输出为12v 齐纳二极管。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么栅极驱动器在 IC 上没有断电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因为它驱动 FET 的栅极。

    Brian