This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:将蓄电池端子焊接到 PCB 会导致保险丝引脚断言并熔断保险丝

Guru**** 2411410 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660433/bq4050-soldering-battery-terminals-to-pcb-causes-fuse-pin-to-assert-and-blow-fuse

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: EV2400

我将 BQ4050的保险丝驱动部分配置为以下原理图中的内容。  我验证保险丝信号是否为低电平。  然后、我尝试将电池的正极端子焊接到 PCB 上。  焊接后、保险丝引脚被置为有效、从而使 FET Q7导通。  因此、当最顶部的电池被焊接到 PCB 上时、使能的 FET 会导致一个接地路径熔断保险丝。  此时、我认为这是焊锡尖端通电并在 PCB 上产生电压差的结果。  您以前是否遇到过这样的问题?  如果是、我如何解决它?  如果您需要任何其他信息、请告诉我。  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新:

    问题与烙铁无关。
    如果我断开 EV2400盒与电路板的连接、并且我触摸接触焊盘的+battery 端子接线;保险丝信号将在连接电源后保持该状态、直到我手动将其复位。 如果我在连接 EV2400的情况下重复此过程、则 Battery Management Studio 将失去通信、但 Fuse 信号将保持低电平。 此时的一般问题是、在未连接 EV2400的情况下、如何在不激活保险丝引脚的情况下连接电池端子?

    注:

    我尝试在 PACK+、PACK-端子上施加电压、同时尝试成功完成这些步骤。

    当我说保险丝引脚被置为有效时、我的 Q7 FET 的栅极电压为~2V (足以打开 FET)。 不是 BQ4050数据表第13页所述的7V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthew、

    创建用于生产编程的黄金映像时、请禁用安全和保护功能。 焊接电池后、但在密封仪表之前、请确保安全和保护。

    EV2400可能因焊接步骤而断开。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    早上好、Bryan、

    我确信这些问题是由设计监督引起的、我能够通过对 PCB 进行一些硬件调整来解决这些问题。 在我们的设计路径中、我们决定移除 PTC 热敏电阻(上面原理图中的 P1和 P2)、这会使这些引脚悬空。 根据 BQ4050数据表的第40页、这不是理想情况、PTC 故障是永久性故障模式之一、我相信这会导致我观察到的硬件/软件症状。 我通过将 VSS 处的引脚23 (PTC)和24 (PTCEN)接地并切断引脚32 (VBAT)和24 (PTCEN)之间的布线来更正了该问题。 经过这些调整后、我构建了多个电路板、并对每个电路板进行了适度测试、没有任何问题。 感谢您的建议、如果您想交换任何其他信息、请告诉我

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    我很高兴听到您解决了这个问题!

    如果出现任何其他问题、请告知我。

    此致、
    Bryan Kahler