This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3421:栅极、DDRV 源极、灌电流额定值

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624555/lm3421-gate-ddrv-sorce-sink-current-ratings

器件型号:LM3421

您好!

在数据表 P.4绝对最大额定值表中、栅极、DDRV 引脚的连续电流额定值为+/-1mA。
该值是否正确? 我们可能认为1mA 是1A 的拼写错误。
此外、如果您可以与我们分享、您能否告诉我 GATE、DDRV 的峰值电流额定值?

此致、
Ryuji


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuji-San、

    /-1mA 绝对最大规格仅适用于外部强制电流。 这样可防止 ESD 结构损坏。 但实际上、不应有强制电流流入/流出这些引脚。

    实际上没有峰值电流规格。 峰值电流取决于 FET 的栅极电荷、并受数据表中指定的拉电阻/灌电阻的限制。 唯一真正的问题是将两者的平均值之和保持在小于 VCC 电流限制的水平上。 这基本上是 Qg (SW)*Fsw + Qg (PWM)*Fpwm。

    此致、

    克林特