This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:BQ27542-G1温度测量精度

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659134/bq27542-g1-bq27542-g1-temperature-measurement-accuracy

器件型号:BQ27542-G1

你(们)好  


将 NTC 用于电量监测计 bq27542-G1 (NTC=10K 1%、B25/35=3435 1%)
在 EVM 用户指南(sluub79.pdf)中、仅提及以下内容:
"测量 Pack 的温度。 将温度值键入 Enter Actual Temperature"

有一些问题:
1.您是否有显示详细校准设置的图片? 如果我们遵循此设置、可以测量1%的温度精度? 对吧?
2.此温度测量值在电池组外部? 电池? 或 NTC 电阻器上的温度?  
3.根据您的校准经验,建议使用哪种温度测量仪器进行校准?

4.您提到:"您可以在室温下实现高达+/- 1摄氏度的精度"、那么 在低温(0C、-20C)和高温(例如45C、50C)下的温度精度如何

 

BRS、

廖成利

MOBILEAD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、
    -如果您的布局良好,并且您在室内进行校准,那么您应该能够在室内获得+/-1度的 C 精度。 。
    温度是热敏电阻测量的电池温度。
    室温。
    -您与校准温度不一致的父亲、温度不精确度会略有增加、但这一点微不足道。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    非常感谢您的支持。

    您是否具有高精度温度读数的设置图片?
    如果您有、可以帮助分享吗?


    BRS、
    廖成利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    没有可用的设置图片。 设置非常简单。 NTC 粘在电池的主体上、以测量电池表面温度、从而在电池组中进行监测。 校准由用户决定。 您需要的温度测量仪器的精度是您尝试实现的精度的2-10倍。 将 NTC 和温度测量单元置于同一受控环境中、并捕获来自 NTC 和温度测量单元的读数。 输入温度偏移= NTC -温度测量单位。

    由于 ADC 读数在低温下较小、并且更容易受到噪声和其他误差的影响、因此在低温下精度会降低。