This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22860:查看&放大器;对我的原理图进行评论。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22860, TPS22916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624641/tps22860-review-comment-my-schematics

器件型号:TPS22860
主题中讨论的其他器件: TPS22916

大家好、

我附加了文件。 这是使用 TPS22860的原理图和块化柱塞。

+1.8V:1.8V/200mA

VDD_S:1.8V/100mA

S_PWR_CTR:1.8V  

我想控制 Device_1的功耗以实现节能。

因此、我的设计就像所附的方框图一样。

适用于可穿戴设备。

尽快查看并评论我的原理图。

此致、

全仁浩。

e2e.ti.com/.../tps22860_5F00_SCH.pdf

e2e.ti.com/.../tps22860_5F00_Block_2D00_diagram.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inho:

    在您的原理图或方框图中、TPS22860的配置方式没有任何问题。 但是、如果这适用于可穿戴应用、则可以使用 TPS22916节省更多空间。 这是一款0.76mm x 0.76mm CSP、同样具有非常低的关断电流和静态电流。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius