This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:SRP & AMP;SRN 之间的 BQ24773 Rsense 寄存器

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24773, BQ24735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624057/bq24773-bq24773-rsense-register-between-srp-srn

器件型号:BQ24773
主题中讨论的其他器件: BQ24735

大家好、

我在 SRN 和 SRP 引脚之间使用10m Ω 的 Rsense 电阻器、如 EVM 板中所示。 因此、电池电压和系统电压之间的总压降在5A 时为100mV。 此外、如果我使用单独的电量监测 IC、该 IC 使用另一个10m Ω 电流感应电阻器进行电池电流监测、则在这种情况下、总压降将为160mV。

我的问题是、如果我在  SRP 和 SRN 之间的 BQ24773 IC 中不使用 Rsense 电阻器(10m Ω)、会对充电器性能产生什么影响?  

条件:不存在交流适配器

此致、

Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果不使用 Rsns、则无法控制充电电流、并且无法在 Psys 高于输入功率限制时运行补充模式。
    如果您不想监控放电电流、那么 bq24735直接电源路径充电器如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢王先生与我们分享信息。 此外,我还想知道该体二极管如何结合在 PowerPath FET 中工作? 在任何情况下(充电/放电或其他情况)、它是否提供0.7V 的压降? 如果是、那么这是在哪种情况下? 我们能否使用具有人体二极管的简单 P 沟道 MOSFET?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    二极管( en.wikipedia.org/.../Diode )是一种两端电子元件,主要在一个方向导电。 充电电流方向与放电电流方向不同。 正向压降没有0.7V。
    我找不到具有人体二极管的 P 沟道功率 MOSFET。