This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C45:具有负关断偏置的栅极驱动器 IC

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C45, UCC5310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658921/ucc28c45-gate-driver-ic-with-negative-turn-off-bias

器件型号:UCC28C45
主题中讨论的其他器件: UCC5310

大家好、TI 是否生产了具有负关断功能的栅极驱动器 IC、而无需负电源轨? 如果可能、我宁愿避免使用栅极驱动变压器、那么可能是使用某种电荷泵的器件?

我问、由于在反激式电源中将 FET 重新导通的电容耦合有问题、尖峰是 由 sihg73n60e MOSFET 的漏极到栅极电容引起的。 栅极驱动电压为12v、栅极上的短尖峰仅为几伏特最大值、但该 FET 的导通阈值为2V 最小值、因此它确实会导致它稍微重新导通、 我在栅极上有一个2.2k 下拉电阻器和18V 齐纳二极管、但这不起作用、因为尖峰相对于源极引脚是正的。 在12欧姆栅极电阻器上放置一个关断二极管可以解决该问题、但会因 dv/dt 而导致其他问题。

因此、我认为+/-栅极驱动可能是正确的选择、因为我不能通过二极管或其他低阻抗放电路径使栅极关断过快、 在关断时变为负将允许漏极到栅极电容耦合仍然发生、但由于栅极将为负、因此不允许 FET 重新导通、

TI 是否生产出这样一个器件、该器件可能位于 UCC28C45和 MOSFET 之间? 它需要以某种方式从单个12v 轨产生负电压摆幅、并且能够以20kHz 的频率运行、非隔离式良好、N 沟道 FET 位于低侧。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您使用 UCC28C45、我是一名与高功率栅极驱动器团队合作的应用工程师、应该能够帮助解决此问题以及您可能遇到的任何其他问题。

    如果不需要双极电源或隔离、则可以使用单极电源灌入米勒电流、并且我们的 UCC53xxM 器件(UCC5310M 和 UCC5350M)上具有有源米勒钳位保护特性选项。 UCC5310M 最适合您的应用。

    在米勒平坦区开通时、CGD (米勒电容)从漏极具有高电压(例如 Vout 或 Vin)(看到 CGD 较小–C=Q/V、因此较大的电压意味着较小的电容)变为漏极具有~0V (看到较大的 CGD) 同样、在关断时、漏极从0V 变为 Vout 或 Vin、使其看起来更小(时间常数更快)、如果该 dv/dt (由漏极上的高压压摆率转换引起) 发生得太快、则在高原期间、电压下降方向会快速放电、从而在 Vgs 上表现出尖峰、因为此寄生导通电流没有任何作用。

    此保护功能的工作原理如下:

    通过在功率器件的栅极和 VEE2电源之间添加一条低阻抗路径来实现米勒钳位功能。 当开关关断且栅极电压转换至2V 以下时、钳位电流输出被激活。 米勒电流可能会灌入、栅极电压被钳位为低于栅极的导通阈值。 为了防止开关打开、钳位引脚连接到栅极、米勒电流通过低阻抗钳位晶体管灌入。 米勒钳位专为高达2A 的米勒电流而设计 ‘有源输出下拉特性’可确保当输出侧未连接到电源时,栅极被钳位到 VE2以确保安全关断状态。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的技术建议和建议。 哇、这是一个非常整洁的小驱动器 IC、我们将看到是否可以订购一些器件进行测试。

    UCC5310M 和 UCC5350M 之间有何区别? 它只是峰值驱动电流能力吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我知道、这是一款适用于功能齐全的功率 FET 和 IGBT ISO 驱动器的出色解决方案!

    感谢您的跟进、这是一个很好的问题、因为乍一看、除了驱动电流、性能是一样的。 当然,这意味着对于5350,HS 图腾柱 NMOS 的 RDS_ON 较低,以获得更高的电流消耗同样,米勒 FET (RCLAMP )和 LS 图腾柱 NMOS 的并联相当于各自输出部分的较低电阻,在该部分中,5350的 RCLAMP 较小 灌入更多电流。

    但我仔细看了一下、有一些差异。 我首先访问了 TI.com、点击了 UCC5310产品页面、并向下滚动了一些以比较我们所有的 UCC 隔离式栅极驱动器。 与此处的区别在于、5310的最大传播延迟为75ns、5350的最大传播延迟为100ns (典型传播延迟为60ns–小于5350的5ns)。 DS 支持这一点。 总的来说、它们或多或少都具有相同的功能。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 输入侧和输出侧共享相同的12V 电源是否正常? 换言之、我将在分别连接 VCC1和 VCC2、第1组和 VE2的情况下挫败隔离。

    还是会导致问题? 此原理图显示了我计划如何使用它。

    发射极路径中的电感器也是什么? 是寄生电感还是实际的电感器/初级线圈? 如果是、我的电流在+12v 和 DRAIN 之间高于 FET 至关重要。

    编辑:另一个问题、PWM "IN+"引脚上允许的最大电压是多少? 因为 PWM IC 将输出最大12v

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    讨厌点击这个线程、但我的原理图低于100%是否有效? PWM IN 信号也将以两个电源轨为基准的+12v 接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的后续操作和有用的电路布局。 很抱歉、无法尽快回复。

    你猜到了。 不破坏隔离没有问题。 Vcc1和 Vcc2可由同一电源供电、两个范围内的电压均为12V。 输入逻辑阈值是相同的、并且取决于 Vcc1。 绝对最大输入阈值电压为 Vcc1+0.3。 因此、12V PWM 信号不会留下很大的余量。 (注意:电感器代表的是线电感模型、该模型是此 IGBT 设计的积分)。

    如果您的应用程序不包含可变的占空比、则还有另一个选项可能更便宜。 我的员工已将这一点提请我注意、他将在这篇帖子发布后很快回复此主题、并提供正电源轨分立式电路解决方案的负偏置的详细信息。

    在平均时间内、我可以随时提出任何其他问题、我将尽最大努力在一天结束前回答这些问题。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Jeff 回答我的所有问题!

    常见+12v 电源轨和 UCC28C45 Vdd 引脚之间的常规二极管如何? 这将提供0.7V 的余量、如果密切关注 PWM 输入线路、则可以最大限度地减少任何振铃、以防止过冲进入红色区域。 它具有相同的+12v 电源轨,因此*应该*处于相同的电势(不包括寄生效应)。

    或 UCC28C45输出引脚上的分压器?


    该设计确实使用占空比控制来限制电流、最大值为50%、但实际上一直达到0%、因为它也是用户控制负载功率的一种方法(它是一种特殊产品)。 但是、我想了解你的员工提出了哪些内容、或许我可以找到一种实施方法。

    谢谢。

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我与 Jeff 一起在栅极驱动器团队工作。 我看到您尝试从单电源生成负偏置、有一个电路可以使用齐纳二极管和电容器来实现这一目的。 请参见下图:

    我将建议这种可能性、但根据您最近的评论、我认为这在较低的反激负载电流下不会很好地工作、因为负偏置会随着占空比低于50%而开始减小。 此外、由于电路仅将峰间输出降低标称齐纳电压、因此 VDD 偏置必须增加以支持这种情况(例如、对于+12V/-5V 偏置、VDD=17V)。 如果您仍然感兴趣、我可以提供更详细的说明。 但米勒钳位解决方案听起来也会正常工作、并且可能需要的更改更少。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Derek! 哇、这是一个非常巧妙的解决方案。 我肯定会对更详细的描述感兴趣、但我可以告诉大家、电容器仍然被充电至齐纳电压、当输出引脚变为低电平且栅极放电时、齐纳电压随后与栅极串联出现。

    较大的 CZ 是否也会减慢栅极上升和下降时间、什么类型的电容是一个良好的起点? 我想它需要足够大、以便能够持续关闭周期、或者至少到米勒感应脉冲出现的点。

    我想我要做的是、先给 Derek 建议尝试一下、因为再给 UCC28C45多几个电压将会很容易、米勒感应栅极尖峰似乎会随着初级电流的减小而减小、因此占空比依赖性可能不会那么重要。

    如果事实证明在我们的应用中不起作用、我们将接受 Jeffery 最初提出的 UCC5310M 或 UCC5350M 的建议。

    再次感谢你们两人。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我想您基本上已经了解了电路的行为方式。 齐纳二极管用于设置负偏置量。 经过几个周期后、电容器 CZ 将在其上产生一个电压、该电压由齐纳反向电压钳制、输出波形将由 CZ 上的电压降压。 对于上升和下降时间的问题、CZ 和 RGS 的运行方式类似于转角频率通常远低于运行频率的高通滤波器、因此上升和下降时间很少受到此电路的影响。

    为举例说明、我仿真了一个具有17V 输出电源、22nF 负载(17V 时大约380nC、根据 SIHG73N60E 数据表)、CZ = 1µF Ω 和5.1V 齐纳二极管(1N4733A/PS、5.1V 时的测试电流为49mA)的电路。 20kHz、50%占空比仿真的结果如下图所示。 您应该能够看到22nF 负载电容器上的电压(以图形表示)逐渐降低、直到它在输出上达到一些稳定的负偏置。

    正确操作该负偏置电路有一些细节:

    • 电路的初始关断值主要由 CZ 与负载电容之比决定。 在上图中、CZ 为1µF μ F、负载电容 CL 为22nF、因此初始关断值为17V * 22nF /(22nF + 1000nF)= 0.365V。 这表明、较大的 CZ 值在启动期间是有益的、可将初始关断电压保持在0V 附近。
    • 齐纳偏置的静态电流由稳态时的齐纳电压、占空比和 RGS 决定。 I 仿真得出的1N4733A/PS 为2.2kΩ Ω RGS 和8.5V 电源(占空比为50%时为17V)、VZ = 4.787V、Iz = 1.688mA。 对于远低于测试电流的5.1V 齐纳二极管、这些值是合理的。 请注意、齐纳偏置电流不是电路添加的最大静态电流、如果不进行仿真、则很难预测该电流。
    • 电路的最终关断值(在足够的占空比允许它)主要由我们计算出的 Iz 上的齐纳电压以及 CZ 与 CL 的比率决定。 在示例波形中、齐纳电压下降至-VZ + 0.365 =约-4.422V。
    • 当负偏置从一个占空比转换到另一个占空比时、负偏置达到其"稳定状态"之前的时间主要取决于 RGS 和 CZ 的值选择以及占空比。 通常、较小的 CZ 和较小的 RGS 使 CZ 能够更快地充电至其稳定状态值。 通常、随着正占空比的增加、通过 CZ 和 RGS 的平均静态电流会增加、并且偏置电压的达到速度会更快。
    • 在低占空比下、由于 CZ 在关断期间通过 RGS 放电、因此会对稳态反向偏置产生一些影响。 导通期间充电、关断期间放电达到平衡点、负偏置电压将小于齐纳二极管电压。 在相同低占空比下的更高电源电压将平衡点移位至更低的负偏置时、似乎也会产生相反的效果。

    考虑到影响的数量、我仍在研究该电路的一些方面以达到数字驱动近似值、尤其是对于稳定时间和稳态负偏置。 我建议将占空比、电源电压和所需的 CZ/RGS/VZ 组合放入您喜爱的 SPICE 仿真器中。 这将为您提供最准确的行为图。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我非常感谢大家在这个主题中为我提供的帮助! 我相信这也会帮助许多其他失去的灵魂在论坛上寻找类似的答案。

    Derek、我将在一周内对此进行一次尝试、希望这款产品或 Miller Clamp IC 将使我们能够解决此问题并专注于其他领域。 我想所有这些都可以归结为 sihg73n60e 是一个需要驱动的重 MOSFET、问题是我们需要高 D-S 额定电压和低导通电阻。

    再次感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我似乎已经对推荐的 IC 感到很小、当我们使用12v 时、它们的 UVLO 为13.8v。

    在另一个消息中、我在实验中遇到了其他一些有用的东西-栅极电阻器(栅极至 PWM 输出)上的单个电容器将该米勒尖峰减小了一个良好的裕度。 现在、我处于10nF、可能会降低、它确实会降低一些开关速度、但此时不会降低太多。

    我在网上找不到任何关于这种做法的参考、因此我想知道这种做法是否糟糕。 我想它只是交流耦合、米勒尖峰接地。

    有人以前是否遇到过这种做法? 10nF 电容器位于 PWM 输出引脚和 MOSFET 栅极之间的栅极电阻器上。

    编辑:看起来10nF 是个好地方。 它与米勒钳位或负驱动偏置有很大的距离、我不会说它解决了我的所有问题、但它仍然很有趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您所描述的内容听起来像是一个加速电容器、这是一个用于加速晶体管导通和关断的经典电路。 我在 BJT 开关应用中更常见、因为它有助于快速提取饱和期间累积的存储的基极电荷。 虽然我没有听说过将加速电容器作为基于 FET 的电路的一种不良做法、但我认为这是因为加速电容器的优势可以在不影响栅极电阻器使用的情况下实现。 充分确定加速电容器的大小可能会令人困惑:电容太小会与 FET 输入电容形成交流分压器、从而限制 Vgs 摆幅; 太多的电容等效于栅极电阻器短路、这可能会导致 FET 和驱动器因振铃而受损(尤其是对于现代大电流栅极驱动器)。 在硬开关应用中、米勒平坦栅极电荷将通过并为加速电容器充电、从而进一步限制 Vgs 摆幅。 而加速电容不能轻松仅 用于导通或关断、因为与二极管串联的电容会产生峰值检测器。 在大多数基于 FET 的电路中、只需设置 Rg = 0Ω Ω 即可更简单。

    米勒尖峰的降低是因为、当栅极驱动器输出较低时、加速电容 CSP 与现有的 CGS 并联。 ΔVgs Δ V =Δt * I /(CGS + CSP)、并且由于大约相同的 dv/dt 感应电流流经漏极-栅极和栅极-源极路径、因此从栅极到源极的电压明显小于从栅极到漏极的电压、实际上会使米勒尖峰平坦。 通过在 FET 的栅极至源极之间添加外部电容、可以实现相同的效果、但代价是开关速度和额外的功率耗散。

    此致、