This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:需要充电器为电池(1A)+负载(2A)供电

Guru**** 2529290 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622764/bq24450-need-charger-to-supply-battery-1a-load-2a

器件型号:BQ24450

您好!

我有一个包含3个部分的问题。  我希望能够为12V/10Ah SLA @1A 充电、同时为开关负载提供12V/2A。  我最初的想法是 BQ24459提供3A 电流(1A 电池+ 2A 负载)、但当负载关闭时、我不想将3A 转移到电池中。  我的电流设计在负载关断时以限流 R (7.5R)进行开关、并在负载重新导通时短路/移除。

问题1:BQ24450是否会自动处理打开/关闭的负载、或者是否需要使用 电流限制 R 将3A 降至1A、具体取决于负载是否已连接?  


问题2:假设 需要一个负载平衡方法、并且由于使用电阻器网络来感测电池端子的电压、 那么、在我看来、Ra 应该连接在电流限制 R 和电池之间、而对于电池电量耗尽的恢复计算器 Rt、需要考虑电流限制 R。  对吧?


问题2:在我使用 BQ24450进行的第一次构建中、我围绕 BD242B 进行构建、它可以向12V/10Ah SLA 提供1A 电流。   为了提供3A 电流、我现在准备好了 TIP105 (TO-220封装)、但其 Hfe (beta)为2k-8k。  似乎有点过度。  RP 的计算结果为21.7k。  对于 Hfe 为~200的 Qext 有什么建议?

此致、
David C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我目前正在对此进行研究。
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IC 电流设置为0.25/ Risns、因此您必须切换另一个限流电阻器或添加另一个与 Risns 串联的电阻器、该电阻器可能会被短路以更改最大电流设置。  

    此致、

    Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raheem、您好!

    这是一个非常好的解决方案。 比我的电流感应方法更优雅。

    我将启动一个新的问题博客。

    谢谢、
    Dave