This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120:ISET 引脚电压@最大充电电流?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624470/bq25120-iset-pin-voltage-max-charge-current

器件型号:BQ25120

该文档指出:

'充电时、如果充电电流使用外部编程值、ISET 上的电压会反映实际充电电流、并可用于监控充电电流。  流出 ISET 的电流为充电电流的1/100 (±10%)。"

但是、它没有明确说明最大 ISET 电压是多少。

我需要40mA 的充电电流、因此选择了一个5k 电阻器。  这意味着5000*0.040/100 2V。  我认为这意味着 ISET 引脚电压@最大充电电流为2V?

器件的默认系统输出电压为1.8V、因此似乎我需要使用一个外部分压器、以便为我使用的 MCU 获得低至1.8V 或更低的电压范围。

所有这些声音都正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denis:

    这将取决于您所使用的微控制器上引脚的最大电压。

    此致、

    Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCU 的最大电压为 VDD、在启动时与 BQ25120相差1.8V。

    ISET 上的最大电压是否正确为2.0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。 没错。

    此致、

    Raheem