This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:热敏电阻接线和零 g 环境

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660142/bq34z100-g1-thermistor-wiring-and-zero-g-environment

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

我们有几个问题。

1.我们要使用所连接的电池、是否已经知道该电池的 Chem_ID、或者我们是否必须完成确定 Chem_ID 的过程?

2.我们想在接近零 g 的环境中使用 FG、但会在之前将 FG 校准到地面、我们是否必须考虑这种特殊使用环境、如果是、如何?

3.在您的设计中,您会声明将 NTC 热敏电阻置于 reg25和 ts 之间。 该电池仅有一个热敏电阻引脚、热敏电阻的另一侧接地。 我们如何连接导线、我们尝试将 reg25接地、并将热敏电阻引脚置于不起作用的位置(另一个方向)。 reg25和 ts 之间的热敏电阻工作正常。

4.是否有办法更改睡眠模式下的采样率?

提前感谢
e2e.ti.com/.../Battery_5F00_503759_5F00_8HH_5F00_PCM_5F00_W.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    1.您需要完成确定新电池化学 ID 的过程。
    2.这是一种通用器件、不具有空间或密耳额定值。 它尚未在接近零 g 的环境中进行测试。
    请将热敏电阻放置在 reg25和 ts 之间。 热敏电阻分压器的其余部分位于器件内部。
    睡眠模式下的采样率是不可配置的。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
    仅关注3项。):
    电池上的热敏电阻似乎位于热敏电阻导线和接地导线之间(电池只有三根导线)、如果我正确理解、我们应该将 reg25放在接地端、放在热敏电阻上?

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    电池上的热敏电阻可以连接到电池保护器。

    为了方便集成、可使用另一个热敏电阻、最好是器件数据表中列出的热敏电阻(以避免修改 DataFlash 中的默认热敏电阻系数)。

    我在下面添加了一个图片、其中显示了如何将热敏电阻连接到 bq34z100-G1。   

    此致、

    Bryan Kahler