This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61200EVM-179:EVM 上 R1 = 100欧姆的用途?

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658302/tps61200evm-179-purpose-of-r1-100ohms-on-the-evm

器件型号:TPS61200EVM-179
主题中讨论的其他器件:TPS61200

您好-

有人能解释一下 EVM 模块上电阻器 R1的用途吗?  该电阻器仅作为反向电池保护电路的一部分显示在 Rev E 数据表上。

我提出的原因是、我们已经将此器件设计为电池供电的手持式应用、我们发现在大约一半的预量产单元中、TPS61200无法启动并很快发热。

此致、

Steven J. Ackerman

顾问

佛罗里达州萨拉索塔市 ACS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、在仔细阅读数据表后、我看到 R1与 C2一起使用可提高有噪声电源输入的性能。 我想我回答了自己的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    R1用于降低 VIN 引脚中的噪声。
    对于故障器件、您可以测量每个引脚到接地引脚的阻抗、以检查器件是否损坏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复-现在就完成此操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Li 先生-发生故障的器件的 L 输出引脚对地短路-其他引脚似乎正常。 当我们更换部件时、新部件运行并产生5V 电压、但很快发热、然后停止工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否尝试将1uF 电容器靠近 IC 放置。 将电容器直接焊接到 VOUT 和 GND 引脚闭合的覆铜上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在发热然后发生故障的部件上、部件下方的散热/电焊盘似乎未正确焊接。 我们正在使用数据表中推荐的焊盘和模板设计、但器件下方的过孔必须吸收过多的焊料、否则我们无法正确配置 SMT 烤箱。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。
    如果问题不是由该器件的电气性能引起的、我将结束该问题。