This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194:TPS61194:原理图审阅

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660292/tps61194-tps61194-schematic-review

器件型号:TPS61194

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请尝试重新发送 pdf。 我目前无法访问该文件。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../tm116vdsp01_2D00_00_2D00_pet1_2D00_00-20180130.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    原理图看起来不错、只有几点意见:

    Fsw 设置为385kHz -正常
    ILED 设置为55mA x 4 = 220mA -正常
    VOUT_max 设置为36.2V

    -Allow for Max VF to leave ~15% margin from Vout max setting (允许最大 Vout 最大设置保留15%的裕度)
    应用转换比高5V 至36.2V、并且在220mA 负载下、该器件的工作电流限制接近~2A。 如果提供12V 电源、我建议将 Vin 增大到5V 以上、以避免工作电压接近极限。