This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54332:输出电流不足。

Guru**** 2589710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624672/tps54332-insufficient-output-current

器件型号:TPS54332

大家好。

根据 下面所附的 Webench 结果、我已经制作了16.2V 至5V 直流/直流转换器(最大0.9A)电路、但实际 PCB 电路中只产生0.43A 的输出电流。

您能否提供有关 我必须检查电路以解决此电流不足问题的任何评论?

提前感谢。

<Circuit from Webench>


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、确保您的电源不受电流限制

    然后,当 i=0.42A 时,请上传 SW 波形  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyutae、

    您能展示一下布局吗? 当您将电流增加到0.43A 以上时会发生什么情况? 器件是否会进入间断模式?

    最棒的
    Anthony