This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS799:大浪涌电流

Guru**** 2608305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS799

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659985/tps799-big-inrush-current

器件型号:TPS799

您好!

我的客户正在使用 TPS79901。
他在启动时发出了大浪涌电流。
峰值电流值约为2.57A。
他有以下问题。

Q1:数据表中的"使用 EN 切换的浪涌电流保护"是什么?
   请问您能更详细地了解一下这个函数吗?

Q2:TPS799需要多长时间才能检测输出电流限制?

Q3:启动时、浪涌电流情况约为16us (超过400mA、最大值为2.57A)
    此设备是否损坏?

最好的农家
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shimizu、

    当 TPS799处于允许 LDO 独立于 Vin 启用的应用中时(EN 在 Vin 建立后被切换、而不是连接至 Vin)、电流限制能够更快地进入。 这使得电流限制能够将浪涌电流限制在400mA 典型输出电流限制。

    2.57A 是相当高的峰值浪涌电流。 您的应用中有多少输出电容? 您可以通过减小输出电容来减小浪涌电流。 这可以通过简单地将一些输出电容移至 LDO 的输入侧来实现。 这允许进行相同的系统级滤波、同时减少启动时为输出电容器充电的浪涌电流。

    您是否有可与 Vin、Vout、Ven 和 Iout 共享的示波器屏幕截图?

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的支持。
    输出电容约为32uF (10uF + 22uF + 0.1uF*5)。
    波形。
    CH1:Vin (5V)
    通道2:EN
    CH3:Vout (3.3V)
    Ch4:Iout

    我再问: TPS799 需要多长时间才能检测输出电流限制?


    此致、
    Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shimizu、

    感谢您提供的其他信息和示波器截图。 实际上、您的示波器快照可以很好地演示电流限制的参与时间。 正如您在示波器屏幕截图中看到的、从 Vout 开始上升到浪涌电流峰值的时间开始算起、有~50us。 浪涌电流因电流限制作用而开始减小。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢你的答复。

    我添加问题。

    请在下面回答我的问题。

    Q1:我们应该将浪涌电流减小多少电流值?

    Q2:您通过哪种计算来显示 Q1的答案?

    此致、

    Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shimizu、

    浪涌电流正常、由于快速启动电路的原因、浪涌电流始终会对 TPS799产生某种影响。 您可以根据应用特定要求降低多少电容、例如负载所需的输入电容。   TPS799只需要一个2.2uF 电容器。  将输出电流降至应用所需的最小输出电容将对减小浪涌电流产生最大影响。

    浪涌电流可通过以下公式计算(摘自以下链接中的应用报告)

    在此计算中未考虑的一个因素是浪涌发生的频率。  您的应用中的 LDO 启动频率(浪涌电流)有多高?  如果 LDO 持续受到浪涌电流的影响、则应进一步降低浪涌电流。

    请注意、TPS799专为需要快速启动时间的应用而设计。  因此、该器件的测试和表征是在输出上使用10uF 或更小的电容完成的。   

    非常尊重、

    Ryan