This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:锂离子充电器支持 USB-PD?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H, TUSB321AI, TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623808/bq25890h-usb-pd-support-with-li-ion-charger

器件型号:BQ25890H
主题中讨论的其他器件: TUSB321AITUSB422

你好

我们在 USB-C 器件的电源管理中集成了5A 锂离子充电器 BQ25890H、可为最大5A 的锂离子电池快速充电。 作为电源、我们测试了 USB-PD 电源适配器、但它无法正常工作。 我们不会在 USB 电压引脚处获得任何电压。 其他 USB-C 适配器(带 USB-C 连接器的 Quickcharge 3.0或3A 5V 充电器)工作正常。 我认为握手有问题。 我向您提出的问题:
- BQ25890H 是否支持 USB-PD 是/否?
-如果否、是否有支持 USB-PD 且不需要重新设计硬件的引脚兼容版本的 TI?
如果是,有人能用正确的握手帮助我们吗?

感谢您的支持。

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix、

    bq25890H 不直接支持 USB-PD。  在主机软件控制 D+/D-电压电平的情况下、可能会产生正确的握手。  本应用手册介绍了如何与其他 HVDPC 适配器连接: www.ti.com/.../slua786.pdf。    我会 问我们中国的软件设计团队是否开发了 USB-PD 握手程序。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Felix、

    您将需要一个单独的 USB-PD IC、该 IC 可使用 CC 线路进行 PD 通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff

    非常感谢。

    我看到 TI 提供了两种类型的 CC 控制器 IC。 TUSBxx (简单 IC)和 TSPxx (更复杂的 IC)。

    TI 提供5V 和3A 独立 IC 的设置、例如称为 TUSB321AI。 该封装是一种简单的 QFN 封装。
    但是、如果需要的电压超过5V、就我所见而言、没有独立版本。 我在 TUSBxx 产品线中仅找到了 TI 的一个 IC、它可以从 USB-PD 电源中获得超过5V 的电压。 它称为 TUSB422。 它具有内置的 PD 控制器、输出电压可通过 I2C 进行设置。 但封装的间距为0.4mm BGA。 在我们的产品线中、我们无法处理此类组件。 是否有人知道 BGA 封装中电压高于5V 的"简单"CC 控制器 IC?

    谢谢你。

    Felix