This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488Q-Q1:如何使用较少的外部组件关断 LM3488-Q1

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660376/lm3488q-q1-how-to-shutdown-lm3488-q1-with-less-external-components

器件型号:LM3488Q-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3488

您好、香榭丽舍

 

我的客户希望在 MCU 检测到过压故障时添加关断电路。

在初始状态下,MCU 未通电,我建议连接2个电路。

但由于+B 范围较宽且 SD 端口上限较高、外部组件会增加。

 

问题1)应用所连接的关断电路是否存在任何问题?

问题2)使用单个 NMOS +电阻器时、拉低 Vin 并使其进入 UVLO 状态似乎更简单。

这种方法是否存在任何问题?

 

此致、

Noboo

e2e.ti.com/.../LM3841_5F00_shutdown.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Noboo
    我有一些顾虑。
    1什么是 LM3488输入电压? 它是+B 还是不是?
    2我知道您想通过 MCU 关断 LM3488。 但为什么要使用1k 电阻器? 是否要同时控制 SD 引脚+ B?
    3如果您只想通过 MCU 进行控制,为什么不使用 MCU I/O 来控制 SD?
    您可以详细解释应用、这对我提供一些建议很有帮助。
    另一件事是、将+B 连接到 MOS 栅极不好、因为电压太高、所以可以添加一个齐纳二极管。
    如有任何问题、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的评论、我更新了原理图。

    -移除了+B 分压器的电源

    ——在 M1浇口添加了 zenar

    -前一问题中的预扣 Q2

    -添加了更简单的关断理念、案例4

    您能否检查案例3、尤其是案例4是否正常工作?

    对此,

    e2e.ti.com/.../LM3841_5F00_shutdown2.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Noboo

     CASE3是一种很好的方法。

      对于情况4、由于 GPIO 源能力有限、当 MCU 关断时、它将缓慢、这将导致频率偏移。

     如有任何问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ji、
    感谢您的回答、让我进一步询问有关 FA/SYNC/SD 端口的相关问题。

    (1)竞争对手器件具有 EN 端口、因此使用较少的外部组件时、情况4更可取。
    因此、让我来谈谈、它可能会在分频过程中导致频率偏移、但它肯定会使器件处于关断状态。

    (2)客户担心从 FA/SYNC/SD 端口到 Vin 端口的泄漏路径、此时 Vin 小于关断期间施加到 FA/SYNC/SD 的电压。
    是否可以确认从 FA/SYNC/SD 到 Vin 没有内部二极管连接?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Noboo

    (1)案例4肯定会关闭、但我不建议这样做。 因为二极管的反向电流会影响 FA 引脚电流、从而导致 工作期间的频率偏移。

    例如、这是1SS367二极管数据表。 我们可以看到反向电流随温度变化很大。

    我认为案例3是一种很好的方法。