This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87524B-Q1:上电/断电排序

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87524B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624364/lp87524b-q1-power-on-off-sequencing

器件型号:LP87524B-Q1

您好!

我的客户需要用于4 x 降压的单芯片解决方案(1.2V @2.5A、2.5V @ 1A、3.3V @ 2.5A、1.8V @ 2.5A)。 输入电压为5V。

LP87524B-Q1是否是最适合该要求的器件?

此外、还需要使用外部使能信号进行上电/断电排序。 数据表显示了 EN1/2/3。 ENx 是否可用于对 VOUTx 进行排序?

如何控制四个输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您在 e2e 论坛中的 LP87524B-Q1器件上发布您的问题。 您的主题帖已分配给 TI 内部的专家、专家将尽快回复此主题、并尝试回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prahlad、

    每个输出可配置为由 EN1、EN2或 EN3引脚控制。 可以通过一个控制引脚控制所有输出。 对于每个输出、可以配置单独的启动和关断延迟。 凭借这两个特性、只需一个使能信号即可实现全部4个输出的上电/断电排序。

    LP87524B-Q1的默认输出电压为

    3.3V @ 1.5A

    1.2V @ 1.5A

    1.8V @ 4.0A

    2.3V @ 2.5A

    这些是在 OTP 存储器中设置的。 可通过 I2C 对其进行重新编程、但每次为 LP8752上电时都必须执行此操作。 关闭设备时,所有更改都会丢失。

    如果客户希望拥有自定义 OTP 配置、请联系您当地的 TI 代表。

    此致、

    Juha