This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61260:查看&对我的原理图进行评论

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624490/tps61260-review-comment-my-schematics

器件型号:TPS61260

大家好、

我附加了文件。 这是使用 TPS61260的原理图和块化柱塞。

+1.8V:1.8V/200mA

VDD_S:1.8V/100mA

S_PWR_CTR:1.8V  

我想控制 Device_1的功耗以实现节能。

因此、我的设计类似于该方框图。

适用于可穿戴设备。

尽快查看我的原理图。

此致、

全仁浩。

e2e.ti.com/.../TPS61260_5F00_Block_5F00_diagrams.pdf

e2e.ti.com/.../TPS61260_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    从您的方框图中可以看到、您似乎需要负载开关而不是升压转换器

    无论如何、对于 TPS61260的原理图、FB 无法直接连接到 VOUT、您需要添加电阻分压器、请参阅数据表的第12页以计算 R1和 R2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的贾斯珀:

    感谢您快速回复。

    您是说 TPS61260不是输出电平固定类型、对吧?
    并且、告诉我负载开关的一部分、正确的条件。

    此致、
    全仁浩。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。

    我不擅长负载开关。 您可能可以从该链接"www.ti.com/.../integrated-load-switches-overview.page"中找到一个