This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:TPS40170 -中等范围负载时的可听噪声。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660362/tps40170-tps40170---audbile-noise-at-middle-range-load

器件型号:TPS40170

您好!

我的 TPS40170设计可能存在问题。 在轻负载和高纯阻性负载条件下、一切都正常、但是当我在 PCB 上连接 CPU 时、降压开始产生几乎听不到的高频噪声。 我尝试完全去除陶瓷(仅保留铝聚合物)、它仍然存在。 我的第二个线索是屏蔽式电感器-我可以在下一个设计中将其替换为非屏蔽式电感器。 我不认为这是稳定性问题、但我有点担心、因为振荡频率远高于可闻(300kHz)范围。

你们还有其他想法吗? 我的原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tuv0k、

    感谢您分享原理图和信息。

    a)哪个分量产生噪声? 您可能可以在手机和频谱分析仪应用程序上使用麦克风。

    b)是可闻噪声:

    • 一个稳定的单音?
    • 一个不易动的单音?
    • 几个音调?
    • 噪声(如白噪声)?

    c)检查流入 CPU 的电流。 它是否以可闻频率定期拉电流? 或以不同的频率工作?

    d)您是否看到任何次谐波振荡? 检查 SW 节点并检查最小/最大/平均占空比。

    e)检查输出电压。 交流耦合并放大。 它是否平坦(与 SW 纹波相比)?

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Samuel

    感谢您的提问。  

    a)可闻噪声强度太低、以至于 S7和 iPhone7都无法在频谱分析仪应用程序上捕获

    B)它绝对不是白噪声(我在一些旧开关上遇到了这个问题-输出陶瓷"唱歌")! 我会说这是一种介于单音调和几个音调之间的东西。

    D)和 E)

    SW 节点

    输出电压

    所有测量均使用"短"质量探头进行。

    移除所有输出陶瓷并仅保留150U 铝聚合物-噪声仍在此处。 我的第二个想法是电感器-在它周围添加胶水没有什么帮助。 但是、当我按下 C127 (反馈环路中的陶瓷电容器)时、噪声会降低-一切都很安静。 我不认为这背后的原因是容量变化。

    我认为在可闻噪声频段中消耗电流的绝对是我的 CPU 板(ARM-A9)、但我没有设备来验证这一点。

    如何在不含胶水/环氧树脂的情况下求解反馈陶瓷镀层?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tuv0k、

    这是一个有关降低陶瓷电容器中可闻噪声的好博客。 重点内容:

    • 使用噪声更安静的电容器
    • 优化布局
    • 减少电压变化

    您还可以尝试使用额定电压更高的电容器。

    尽管如此、我们仍可以进行电路优化来帮助实现这一目标。

    1) 1)检查具有 CPU 负载的 SW 节点。 在运行时测量最小和最大占空比。 它是不是很好?

    2) 2)检查 VOUT 与 CPU 负载的关系。 将一个位缩小到可以看到可闻噪声频率的时间刻度(例如、如果听起来像是1kHz 音调、请将时间刻度更改为~500us/div)。

    Sam