This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 切换以断开可充电纽扣锂电池

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660388/switch-to-disconnect-a-rechargeable-coin-lithium-battery

主题中讨论的其他器件:TPS22916

我有一个由 Panasonic ML-621电池供电的 RTC。 我遵循了他们的应用说明( )、但我想添加额外的保护、以尽可能避免深度放电。 你有什么建议吗? 我想的是类似 GLF73510交换机的东西。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elder Costa17、

    TPS22916是我们与 GLF73510最接近的器件。 两者都具有非常相似的泄漏电流、但 TPS22916采用0.4mm 间距 CSP 封装。 您认为这样的器件可以正常工作吗?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek。

    感谢您的及时响应。

    我想让它在达到大约2V 的输出电压时断开电池。 我看不到一种使用 TPS22916实现它的简单方法(可能是我在这里遗漏了一些东西)。

    谢谢你。

    较旧
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elder、

    您是指欠压锁定功能(UVLO)吗? TPS22916没有这种情况、但我们最接近的解决 方案是在 VIN 引脚和 ON 引脚之间连接一个电阻分压器、以便在 VIN 大约为2V 时器件关闭。 但是、ON 引脚存在一些差异、因此可能不是精确的2V 电压。 这是您正在寻找的功能吗?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek。

    对最后一句来说是的。

    如果我正确理解数据表、则 ON 引脚电压阈值未明确定义。 此外、输入泄漏电流相对较高(从头部顶部开始为20nA)、因此需要相对较低的分压器才能实现一定的精度。

    谢谢、

    较旧。