This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863-Q1:LP8863-Q1降低了电流限制

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624157/lp8863-q1-lp8863-q1-reduced-current-limit

器件型号:LP8863-Q1

尊敬的支持团队

升压启动状态下的电流限制有所降低。( 数据表中的36P)

我有疑问。 请在下面进行介绍。

(1)降低的电流限制值是多少?

(2)降低电流限制运行是否为恒定电流行为?

(3) 施加降低电流限制的时间有多长?

(50ms:PL FET 软启动状态+50ms:升压启动状态=100ms?)

此致

永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    升压启动期间(PL 软启动之后)的最大升压电流 随 SW 频率而变化。  300kHz 时的最大电流为~1.5A ~1.7A、2.2MHz 时的最大电流为5A。

    但该限值仅适用于升压初始电压的~90%。 一旦升压电压达到初始电压的90%、此限值就会被消除、其余10%的升压完成将快速斜升。 不基于计时器。

    希望这对您有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sung-San

    感谢您的快速响应。

    如果  在 PL 软启动状态 运行期间由于浪涌电流而施加了更低的电流限制、

    它的运行方式是将电流限制为恒定电流吗? 还是断续操作?

    此致

    永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    永泽-圣、您好!

    由于升压未切换、PL 软启动期间的电流限制没有减小。 仅当升压在 PL 软启动周期之后斜升时、才应用降低的电流限制。

    升压斜升期间的限值减小是恒定值、随 SW 频率变化。 不过、我没有所有 SW 频率的数据。

    希望这对您有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sung-San

    我很抱歉没有解释。
    一个问题是、它是否会上升而不会出现大浪涌电流问题。
    PL 软启动操作期间是否有任何电流限制操作?

    此致
    永川体野郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PL FET 软启动期间没有有源电流限制、因为升压不会如我提到的那样切换、但是输入 OCP 由感测电阻器监控、以便在电流过高时切断电路。 为了避免高浪涌电流、请勿使用过多的 Cin 和 Cout。 只需使用数据表或应用手册中的建议值。 我看到一些情况下浪涌非常高、Cout 超过200uF。
    谢谢、