This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 数字电源选择

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624242/digital-power-selection

主题中讨论的其他器件:UCD3138UCD3138128

您好、先生、

 我在数字电源选择方面有一些困难。

实际上、我想设计 一个数字电源、从 AC220V 转换为 dc0-48V、电流为30A。 它需要隔离、同时具有 PDC 和 PWM、PFC 需要双管替代工作、而 PWM 需要 H 全桥。 此外、还需要5个温度传感器接口、大约20个 GPIO LED 接口和1个 UART 接口、5个按钮。 请帮助我选择一个控制器、如果 可能、请使用其他硬件或软件工具来支持它。

非常感谢。

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jenny、

    工程师正在研究您的问题、并将在进一步指导下进行回复。

    Amiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道有人使用单个处理器做您描述的事情。  通常、它们使用两个、一个在初级侧、一个在次级侧。   

    根据您对功率因数、THD、 功率计量、效率等的要求、 我们的器件可以从小于50%到100%的负载、只需使用 PFC 即可。

    更大的问题似乎是需要使用过多的信息穿过隔离层。  通常、使用两个处理器会更便宜。  

    至于存储器和引脚、我们应该能够满足您的需求。  我们拥有 UCD3138本身的 UCD3138系列器件、该器件具有40和64个引脚。  它具有32K 字节的程序闪存、2K 字节的数据闪存和4K 字节的 RAM。  范围可达 UCD3138128、其中包含128K 字节的 ROM、仍包含2K 字节的数据闪存和8K 字节的 RAM。  128A 具有80个引脚。  数据闪存用于存储系数和故障数据。  它支持高达20K 的擦除/写入周期、并且具有较小的32字节页。  

    我们为 PFC、PSFB 和 HSFB 提供 EVM 和示例代码、但您需要进行一些电源设计和编程才能进入成品。  

    所有器件都支持 UART 接口、并且128可能有足够的引脚来满足您的需求。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您对患者的解释。 我在论坛上看到了大量您的答案、其中充满了技术能力和耐心。

    你们很好、你们的回复对我很有帮助。

    再次感谢你。

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amiel:

    谢谢你。 我的问题已经解决。