This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:LMR16030的 BOOT 电容是?的

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660285/lmr16030-how-does-the-boot-capacitor-of-lmr16030

器件型号:LMR16030

 在 LMR16030的简化版原理图中、数据表中显示了当高侧 MOSFET 关断且外部低侧二极管导通时、BOOT 电容器会刷新。

我 的问题是外部低侧二极管导通、这意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    去了,

    这意味着电流流入外部低侧二极管。

    当低侧二极管导通时、引导电容器基本上连接到 VIN 和 GND (GND、因为二极管从 GND 导通)。 当高侧 FET 导通时,引导电容的"GND"引脚连接至 VIN,"VIN"引脚现在为2*VIN。 这就是向高侧 FET 的栅极提供电压并使其导通的原因。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为低侧二极管不是外部的、而是内部的、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    去了,

    您附加的图片未显示。  这来自数据表的第一页:

    二极管位于外部。 该器件仅具有高侧 FET。 无内部低侧 FET 或二极管。

    Sam