This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3874-ADJ:LP3874ES-ADJ/NOPB

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01232, TPS7A85A, TPS7A84A, TPS7A83A, LP3874-ADJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660556/lp3874-adj-lp3874es-adj-nopb

器件型号:LP3874-ADJ
主题中讨论的其他器件:TPS7A85ATPS7A84ATPS7A83A、TIDA-01232

您好!

如果我需要输出超过0.8A 的电流、能否并联两个 LDO? 是否存在风险或问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ikon、

    虽然可以并联两个 LDO、但是否有理由不使用额定电流较高的 LDO、例如 TPS7A83A、TPS7A84A 或 TPS7A85A?

    下面是几种用于并联 LDO 方法的 TI 参考设计。  您应该能够使用与 LP3874-ADJ 相同的方法。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您能否检查我是否可以在不使用运算放大器的情况下这么做? 2个输出4V8连接到输出至负载。 相同的5V_Main 用于为2个 LDO 供电。 请参阅下面的原理图。

    电流共享双 LDO 文档未说明运算放大器的偏置电压、但如果需要大于5V、则不可行、因为我只有最大5V 电源。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ikon、

    请注意、TIDA-01232不使用运算放大器。 只有当 LDO 和电阻分压器的基准值完全相同时、您拥有的原理图才起作用。 这在统计上是不可能的、因为制造存在一些变化。 这种变化将导致其中一个 LDO 的输出电压略高于另一个 LDO。 具有较高输出电压的 LDO 将承担应用的满负载。

    由于电压限制、我强烈建议您考虑 TPS7A83A。 这是一个2A LDO、能够自行处理您的满负载。 通过并联方法、您将能够减少组件数量并节省板级空间。

    非常尊重、
    Ryan