This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350-R1使用切换高电平或低电平控制 GPIO_A 的问题。

Guru**** 2588905 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623880/bq78350-r1-bq78350-r1-question-for-gpio_a-control-with-toggle-high-or-low

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

你(们)好  

现在、我将 BQ78350R1用于一些客户电池组。  

客户希望通过 Host Control、

但我尝试 了 BQstudio 使用 GPIO 配置来控制 GPIO_A。  

我们正在为其进行设置  

 GPIO 配置                => GPIO A (位6):GPIO A  1 =作为 GPIO 激活

 GPIO 输出使能              => GPIO A (位6):GPIO A   1 =输出

 GPIO 默认输出使能        =>  GPIO 典型 GPIO A (位6):GPIO A 1 =如果被启用为输出、则为高电平

 GPIO 类型                      =>  GPIO A (位6):GPIO A   1 =开漏

 

 * 漏极开路并使用 4.7k Ω 上拉至2.5V

此设置是否正确??  

我们希望 使用 切换 高/低进行控制。   

我们需要其它设置或 切换命令的剂量?

日本贾斯珀   

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些设置应允许输出正常工作。 它不工作吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、还是剂量不适用于我们。

    EVM 已连接到 GND AD 默认值。
    我们为该 GPIO_A 定制的电路板是打开的、并检查 EVM

    我们有一些错误??

    注意事项
    贾斯珀
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在开漏 GPIO_A 输出端放置了上拉电阻器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    现在我们已经检查了芯片, 这是芯片问题。

    我们已经在使用 GPIO_A 了,非常感谢!!

    日本贾斯珀