This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82140:线路调节最大值。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660549/tps82140-line-regulation-max-value

器件型号:TPS82140

你(们)好。

在 TPS82140的数据表中、我只找到线路调节的典型值。

请告诉我线路调节的最大值。  

线路调节 IOUT = 1A、VOUT = 1.8V 0.002%/V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Park、

    由于这可能取决于使用的输出电容器、因此我们无法指定它。 但是、您可以在图21和现有的典型规格中看到、这对总体精度的影响非常小。