This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930如何实现开路检测?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659292/bq76930-how-to-bq76930-implement-open-wire-detection

器件型号:BQ76930

尊敬的所有人:

我发现 BQ76930没有开路检测功能、但此 功能 非常 important.please 请告诉我如何 实现开路检测?非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    您可以打开电池平衡、它将在下一个调度程序间隔打开。 在平衡期间、该器件会多路测量和平衡、如果输入断开、电压将不会恢复以进行测量、您将看到异常电压。 请注意、平衡接通的开路导线可能会将输入拉至超过绝对最大值的水平
    如数据表中所述、选择一个单步执行输入以避免相邻电池的算法。
    确保在测试完成后关闭平衡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM:
    我在休息和放电期间关闭电池平衡。 当某些电池(作为电池2、3、4、7、8、9)开路时、电压会缓慢下降。 不存在直接的不平衡。我希望一旦打开电线、立即发现。请提出更好的建议。
    如果我将 VCn 和 VCn–1之间的电容减小到0.1uF、可以吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    您可以在每个输入上构建恒定电流源、并根据需要将其打开。 请记住、bq76930需要250ms 来测量所有电池。
    是的、0.1uF 没问题、滤波器截止频率将更高、但在平衡期间、对于更少的电压干扰、它将趋稳速度更快。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的虚拟机:

    如何在 每个输入上构建恒定电流源、请提供 参考电路、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    请查阅您喜爱的工程参考、并选择满足您需求的电路拓扑。