This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/BQ76PL455A-Q1:bq76PL455A-Q1

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623877/rtos-bq76pl455a-q1-bq76pl455a-q1

器件型号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455A

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的 David:
我在尝试从电路板的串行通信开始时遇到了问题。我只使用了此参考连接并将 VIO 连接到 MCU 的3.3V 电源。同时将同一接地连接到两个电源,但当我为电路板供电并尝试使用您的 GUI 串行 COM 已重新优化、但存在一个声明"无法打开 COM 端口"的错误。我检查了电路板上的电阻器和电容器、VIO 上的电压为3.3、因为它在 MCU、TX 和 RX 上。我还在 MCU 和 PC 上制作了一个 birgde、然后运行我的代码 我在 Tera term.Ie2e.ti.com/.../8037.bq76PL455A_2D00_Q1-Bridge-Reference-Schematic.PDF 上看不到任何问题 、无法理解问题。如果您能理解问题、我会很感激
此致
埃勒姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elham、

    您能否确认已安装最新版本的 FTDI 线缆?

    您能否使用逻辑分析仪或示波器来查看 TX/RX 上是否存在任何通信?

    出于好奇、您在哪里找到了该原理图? 这是我们在 www.ti.com/.../tidrr08.pdf 网站上发布的版本

    您是否使用~12V 电压为器件供电? 如果没有这种电源、部件将无法正常工作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    实际上、我不使用 FTDI 线缆。相反、我将其连接到我的微控制器、并使用同一接地将 VIO 上拉至 MCU 的3.3的电源。我在这两者之间提供了一个 PC 桥、只需将一些数据从 MCU 发送到 IC。 并在终端仿真器程序中读取数据。同时、我尝试打开 GUI、但无法打开。 我使用示波器并通过 bqpl455的 RX 检查信号、我在那里找到了数字信号、因此我确定 IC 的 RX 正在从 MCU 读取数据、我也用 12伏电压为其供电。下一步是初始化所有寄存器并尝试从 IC 传输数据 但是 、我不知道 IC 是否已经处于睡眠模式、并且在启动时、我需要使用唤醒引脚将其移至空闲状态?

    我在这里的论坛上找到了它、所以我需要根据 新的硬件来更改我的硬件吗?

    此外、我想知道数据表中推荐的250000波特率不是那些标准波特率。选择最接近的标准1到250k 是否有任何问题?

    此致

    埃勒姆