This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230:大约 TPS61230接地短路和最小启动负载电阻

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61230, TPS62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660289/tps61230-about-tps61230-shorts-to-ground-and-minimum-start--up-load-resistance

器件型号:TPS61230
主题中讨论的其他器件: TPS62130

您好!

我对 TPS61230升压转换器有两个问题。

1、TPS61230在这个芯片中有短路保护电路吗?

我不确定第8.3.2章的说明。  如果负载突然接地短路、TPS61230能否防止过流损坏?

2、TPS61230具有最小启动负载电阻的要求,如何 在转换器启动时评估负载电阻?

   典型负载仅为一些电容器(电容低于1000uF)。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.如果在启用器件之前将输出接地短路、则正常。 如果在器件运行期间使器件短路、则存在器件损坏的风险
    2.不需要最小电阻。 该图表示、如果在启用器件之前 VOUT 和 GND 之间有一个小电阻器(意味着大负载)。 设备无法完成启动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是说 MLCC 陶瓷电容器的 ESR 剂量不会影响该转换器的启动?

    我的电路中的负载可能为200 ~ 1000uF,启动波形在200uF 和1000uF 之间有何差异?  我是指预充电时间。

    我还有关于 TPS61230预充电电流限制的问题。

    TPS62130的输出电压为5V,预充电电流限制 为2A。  这是启动时输出电压的恒定值吗? 我的意思是,如果输出电压为3.5V,启动时的电流限制为1.8A,输出电压为5V,启动时的电流限制将为2A。

    否则、它会随着输出电压从0.4A 启动到2A 而增加?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确、电容器的 ESR 不会影响启动。

    电流限制将随实际输出电压(而不是设置输出电压)而增加。 实际输出电压为0V 时、典型值为0.55A;输出电压为3.5V 时、典型值为2.6A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,李嘉柏!