This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51021:TS/CTRL 温度感测脉冲

Guru**** 2434950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653482/bq51021-ts-ctrl-temperature-sense-pulses

器件型号:BQ51021

你(们)好。

我们正在利用 NTC 温度感应功能评估无线电源 RX 应用的 BQ51021。 原则上、电路显示预期行为(TS/CTRL 引脚上的 TS 脉冲宽度~64ms、大约每1.7秒出现一次)。 在提高 环境温度时、我们观察到一个"奇怪的现象"(因此、在温度室中加热 RX 和 TX):在"常规"64ms 脉冲之间、 NTC 线上出现的脉冲较长(长约为1.7秒)。 我已附上示波器屏幕截图、其中显示了 TS/CTRL 引脚上的电压。

是否有任何可能来自的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们以前没有看到过这种情况。
    您的额外脉冲显示在什么温度?

    TS/CTRL 脉冲与通信脉冲(COMM1 / COMM2)同步、在此期间可以看到 RECT 引脚上的电压。 我们可以在 RECT 电压上看到 COMM 脉冲。 我们可能会有一些额外的通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这可能是由于 bq51021的 I2C 总线上的额外通信造成的。 标准脉冲将同步到 CEP 数据包。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    我将尝试获取更多信息(例如、在这种情况下、RECT 电压等)。 关于 μ I²C I²C 通信:目前我们的器件中的 μ 总线上没有通信。

    此致、
    Reinhard