This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C20:PMB 接口与1.8V 逻辑兼容?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624414/tps544c20-pmb-interface-is-compatible-with-1-8v-logic

器件型号:TPS544C20

PMB 接口是否兼容1.8V?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 ABS。 最大 此器件中 PMBus 接口引脚的额定值为3.6V。

    在 USB2GPIO 软件狗内部、这些接口信号被上拉至3.3V。 对于客户应用、建议将这些接口信号上拉至1.8V。

    由于测试困难,我们没有描述这些数字输入引脚的阈值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入是否与1.8V 兼容...它能工作吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据我的技术来源:

    '对于客户应用、建议将这些接口信号上拉至1.8V。'

    我认为这是肯定的。